全视图
概述
菜单允许您通过汇总信息监控多达八台选择的设备。
有两种显示模式:
-
图标
-
列表
您只需按屏幕右下方的相应图标,即可在不同显示模式之间进行切换。
从此菜单可到达监控设备的屏幕:
-
ComPacT、PowerPacT 、MasterPacT 断路器的设备视图。
-
Smartlink 设备的设备视图。
图标模式
在图标模式下,将在一个屏幕上显示 8 个设备,每个设备一个图标。
要到达,请按相应的图标。
列表模式
在列表模式下,每个屏幕将显示 4 个设备,每行一个设备。
定位智能模块化单元
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
FDM128 显示器使 MicroLogic 脱扣单元或 FDM121 显示器闪烁,从而可识别作为受监控智能模块单元 (IMU) 组成部分的断路器。
要定位 IMU:
查看远程更新的设备
FDM128 显示器可显示断路器的名称以及这些断路器所连接的 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 和 Smartlink Modbus 网关的名称。可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件远程更新这些名称。在这种情况下,您必须刷新显示的名称才能查看新的名称。
在名称可能会随时更新的网络中,建议定期刷新 FDM128 。
MasterPacT MTZ 断路器的 ERMS 状态
ERMS 状态显示在 MasterPacT MTZ 断路器的中。
图标模式
在图标模式,启用 ERMS 模式的设备会在设备图标下显示一条蓝色 ERMS 消息。
要到达,请按相应的图标。
列表模式
在列表模式下,启用 ERMS 模式的设备以蓝色显示 Ir 设置。
设备视图
在下,启用 ERMS 模式的设备会在标题栏中显示一条 ERMS 消息。





To Do: Pierre to confirm if it is necessary to complete Device view for switch-disconnectors.