DOCA0037ZH-13

概述

简介

FDM128 用于八个设备的 Ethernet 显示器 为 1 对 8 人机接口 (HMI)。主要组件为 5.7 英寸触摸屏。

for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"

FDM128 显示器 可以使用以下方式通过 Ethernet 接口连接到设备:

  • 一个或多个 Ethernet 网关(IFE 服务器、Link150PowerLogic EGX300EGX100 EthernetPowerTag Link、EcoStruxure Panel Sever、 Smartlink SI B Smartlink SI D Smartlink Ethernet 网关)。

  • 拥有相应特性的一个或多个第三方 Ethernet 网关。

注: FDM128 显示器不支持从 Com'X 或 Link150 网关接出的带本地 ID(虚拟 ID)的设备。

本节中进一步说明了每个类型的连接。

for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"

FDM128 显示器 可监控和控制多达 8 个设备。显示的信息包括测量、报警和操作辅助数据。

为了便于安装,设备发现功能已嵌入在 FDM128 显示器 中。

连接设备的数量和性质

以下列表中的多达 8 个设备会同时受到监控:

  • MasterPacT MTZ 断路器

  • MasterPacT NT/NW 断路器或隔离开关

  • ComPacT NS 1600b-3200 断路器或隔离开关

  • ComPacT NS 630b-1600 断路器或隔离开关

  • PowerPacT PR ™ 断路器

  • ComPacT NSX™ 断路器或隔离开关

  • PowerPacT HJL 型断路器

  • Smartlink SI B 网关

  • Smartlink SI D 网关

  • Smartlink Modbus 网关

  • PowerTag Link 网关

  • PowerTag Link B 网关

  • PowerTag Link HD 网关

  • EcoStruxure Panel Server Universal

  • EcoStruxure Panel Server Advanced

  • EcoStruxure Panel Server Entry

注: PowerTag Link B 网关等效于 Smartlink SI B 网关。

通过 Smartlink SI B 网关监控的设备

Smartlink SI B 网关连接到 FDM128 显示器时,可以在 FDM128 显示器上查看通过此网关连接的设备的状态。

可以在 FDM128 显示器上查看以下设备的状态:

  • Acti9 iOF+SD24OF+SD24 指示辅助装置

  • Acti9 OF24 指示辅助装置

  • Acti9 SD24 指示辅助装置

  • 接触器的 Acti9 iACT24iATL24 辅助装置以及 Acti9 范围内的脉冲继电器

  • Acti9 RCA iC60 远程控制模块,配备 Ti24 接口

  • Acti9 Reflex iC60 集成控制断路器,配备 Ti24 接口

  • PowerTag 能源传感器,它们直接安装在 Acti9 断路器上并与 Smartlink SI B 网关无线通讯。有关 PowerTag 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • PowerTag M250/M630 能源传感器,它们直接安装在 ComPacT NSX 断路器上并与 Smartlink SI B 网关无线通讯。有关 PowerTag M250/M630 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • iEM2000TiEM3110iEM3155iEM3210iEM3255 电度表

  • ComPacT NSX OF+SD 指示辅助装置

注: Smartlink 产品系列不适用于以下国家或地区:美国、加拿大、墨西哥。请查阅您所在国家或地区内可用产品清单的目录。

通过 Smartlink SI D 网关监控的设备

Smartlink SI D 网关连接到 FDM128 显示器时,可以在 FDM128 显示器上查看通过此网关连接的设备的状态。

可以在 FDM128 显示器上查看以下设备的状态:

  • PowerTag 63 A 能源传感器,它们直接安装在 Acti9 断路器上并与 Smartlink SI D 网关无线通讯。有关 PowerTag 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • PowerTag M250/M630 能源传感器,它们直接安装在 ComPacT NSX 断路器上并与 Smartlink SI D 网关无线通讯。有关 PowerTag M250/M630 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

注: Smartlink 产品系列不适用于以下国家或地区:美国、加拿大、墨西哥。请查阅您所在国家或地区内可用产品清单的目录。

通过 PowerTag Link 网关监控的设备

PowerTag Link 网关连接到 FDM128 显示器时,可以在 FDM128 显示器上查看通过此网关连接的设备的状态。

可以在 FDM128 显示器上查看以下设备的状态:

  • PowerTag 63 A 能源传感器,它们直接安装在 Acti9 断路器上并与 PowerTag Link 网关无线通讯。有关 PowerTag 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • PowerTag M250/M630 能源传感器,它们直接安装在 ComPacT NSX 断路器上并与 PowerTag Link 网关无线通讯。有关 PowerTag M250/M630 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • PowerTag F160 能源传感器 (A9MEM1580)

  • PowerTag Rope 能源传感器(A9MEM1590、A9MEM1591、A9MEM1592 和 A9MEM1593)

通过 EcoStruxure Panel Server 网关监控的设备

当 EcoStruxure Panel Server 网关连接到 FDM128 显示器时,可以在 FDM128 显示器上查看通过此网关连接的设备的状态。

可以在 FDM128 显示器上查看以下设备的状态:

  • PowerTag 63 A 能源传感器,它们直接安装在 Acti9 断路器上并与 EcoStruxure Panel Server 网关无线通讯。有关 PowerTag 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • PowerTag M250/M630 能源传感器,它们直接安装在 ComPacT NSX 断路器上并与 EcoStruxure Panel Server 网关无线通讯。有关 PowerTag M250/M630 能源传感器的清单,请参阅“部件号”。

  • PowerTag F160 能源传感器 (A9MEM1580)

  • PowerTag Rope 能源传感器(A9MEM1590、A9MEM1591、A9MEM1592 和 A9MEM1593)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?