DOCA0037ZH-13

菜单结构

菜单类型

FDM128 菜单分为两种类型:

  • 设置菜单:蓝色标题栏背景

  • 操作菜单:绿色标题栏背景

设置菜单

设置菜单由两个序列组成:

  • 常规设置序列

  • 设备设置序列:通信设置、设备发现和编辑设备

FDM128 显示器设置向导会指引您完成这些序列。

全视图

概况 菜单用于同时监测最多八个设备。

有关更多信息,请参阅全视图主题

设备视图

设备视图 菜单仅可从 概况 菜单中访问。

断路器菜单的 设备视图 由以下子菜单组成:

Smartlink SI B 菜单的 设备视图 由以下子菜单组成:

Smartlink SI D 菜单的 设备视图 包含 PowerTag 子菜单。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?