认证和标准
简介
Schneider Electric 已向第三方认证机构提交产品,供他们进行独立测试和质量鉴定。这些机构已证明本产品符合以下标准。
FDM128 显示器 由 Underwriters Laboratories 根据工业控制设备的 UL 508 标准进行认证。
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
FDM128 显示器 专为满足商船队舰桥和甲板的要求而设计(有关安装指南,请登录 Schneider Electric 网站)。
有关详细信息,请联系您当地的经销商或参阅产品目录和产品上的标志。
遵从标准
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
FDM128 显示器 符合以下标准:
-
IEC 60947-1 一般规则
-
UL 508,工业控制设备
-
CSA C22.2 No. 14-05 工业控制设备
-
IACS E10
危险物质
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
FDM128 显示器 为遵循以下指令和标准而设计:
-
WEEE,规程 2002/96/EC
-
RoHS,规程 2002/95/EC
-
RoHS/中国,标准 SJ/T 11363-2006
FDM128 显示器 的 UL 适用条件
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
FDM128 显示器 适用于根据 1 类 2 分类标准在危险场合中使用。必须遵守所有相关当地、国家/地区和区域代码。
CE 标识
警告 |
|---|
|
存在爆炸危险的危险位置
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|

警告
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"