990-6470B-005

Installieren des IP31-Kit

Die folgenden Bilder zeigen die Installation des IP31-Kits an einer USV mit 100–120 kVA. Der Vorgang für andere USV-Modelle ist ähnlich.
  1. Bringen Sie die mitgelieferten Stäbe an der oberen Platte der USV an.
  2. Setzen Sie die obere(n) Abdeckung(en) auf und ziehen Sie sie mit den mitgelieferte Unterlegscheiben und Muttern fest.
  3. Montieren Sie die Rinne zwischen beiden Abdeckungen und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?