990-6470B-005

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?