990-91405J-006

Ubicación de los dispositivos de desconexión

Ubicaciones de los dispositivos de desconexión en SAI 3:1

SAI 3:1 10-40 kVA 220 VDC

SAI 3:1 50-80 kVA 220 VDC

SAI 3:1 100-120 kVA 220 VDC

SAI 3:1 10-40 kVA 384 VDC

SAI 3:1 60-80 kVA 384 VDC

Ubicaciones de los dispositivos de desconexión en SAI 3:3

SAI 3:3 10-80 kVA 384 VDC

SAI 3:3 100-120 kVA 384 VDC

SAI 3:3 160-200 kVA 384 VDC

 
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.