990-91405J-037

断开装置的位置

断开装置在 3:1 UPS 中的位置

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

断开装置在 3:1 UPS 中的位置

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 3:3 384 VDC UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.