990-91406D-034

Harici Şarjlı 100-120 kVA 220 VDC UPS'lerde Atlatma Baralarını Çıkarın

NOT: Bu prosedür, yalnızca harici şarjlı 100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS'ler için geçerlidir.
  1. Vidaları gevşetin ve UPS'in üstündeki iki kapıyı açın.
  2. Sinyal kablosunu kontrol panelinden sökün.
  3. İki vidayı gevşetin ve kontrol panosu panelini aşağı çevirin.
  4. Belirtilen atlatma barasını çıkarın ve vidaları yeniden sıkın (5 Nm'ye kadar sıkın).
  5. Kontrol panosu panelini orijinal konumuna geri çevirin ve sinyal kablosunu yeniden bağlayın.
  6. İki kapağı kapatın ve vidaları sıkın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.