990-91406D-012

Retrait des cavaliers de jeu de barres des ASI 100-120 kVA 220 V CC avec chargeur externe

NOTE: Cette procédure s'applique uniquement aux ASI 3:1 100-120 kVA 220 V CC avec un chargeur externe.
  1. Desserrez les vis et ouvrez les deux portes situées sur le dessus de l'ASI.
  2. Déconnectez les câbles de signal du panneau de contrôle.
  3. Desserrez les deux vis et rabattez le panneau de la carte de contrôle.
  4. Retirez le cavalier de jeu de barres indiqué et resserrez les vis (couple de serrage de 5 Nm).
  5. Remettez le panneau de la carte de contrôle dans sa position d'origine et rebranchez le câble de signal.
  6. Fermez les deux portes et serrez les vis.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.