990-91406D-006

Conexión de los cables de alimentación en un SAI 3:1 60-80 kVA 384 VCC

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Abra la puerta frontal del SAI.
  3. Quite las cubiertas indicadas.
  4. Pase los cables de alimentación por la parte inferior del SAI.
  5. Conecte el cable de PE a la barra colectora PE.
  6. Conecte los cables de entrada (L1, L2, L3), los cables de derivación (L, N), los cables de salida (L, N) y los cables de CC (DC+, DC-).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.