990-91406D-006

Conexión de los cables de señalización

  1. Contactos secos de salida (230 VCA)

  2. Contacto de entrada de temperatura de la batería externa (no SELV)

  3. Contacto de salida de disparo del interruptor BB (SELV)

  4. Contactos secos de entrada (SELV)

  5. Puerto USB (SELV)

  6. Puerto RS232 (SELV)

  7. Puertos RS485 (SELV)

  8. Puertos paralelos (SELV)

  9. Ranura inteligente para tarjeta SNMP (SELV)

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Quite la cubierta indicada.

    SAI 3:1 10-40 kVA 220 VCC
    3:1 10-80 kVA 384 VCC

    SAI 3:1 50-120 KVA 220 VCC

  3. Pase los cables de señalización por la parte inferior del SAI y sujete los cables de señalización con las bridas.

    SAI 3:1 10-40 KVA 220 VCC

    SAI 3:1 50-80 KVA 220 VCC

    SAI 3:1 100-120 KVA 220 VCC

    SAI 3:1 10-40 KVA 384 VCC

    SAI 3:1 60-80 KVA 384 VCC

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.