990-91406D-006

Eliminación de los puentes de la barra colectora en los SAI 3:1 10-40 kVA 220 VCC con cargador externo

NOTA: Este procedimiento solo es aplicable a SAI 3:1 10-40 kVA 220 VCC con un cargador externo.
  1. Afloje los tornillos y abra la puerta en la parte superior del SAI.
  2. Desconecte el cable de señalización de la tarjeta de control.
  3. Afloje los dos tornillos y baje el panel de la tarjeta de control.
  4. Retire el puente de la barra colectora indicada y vuelva a apretar los tornillos (par de apriete de 5 Nm).
  5. Vuelva a colocar el panel de la placa de control en su posición original y conecte de nuevo el cable de señalización.
  6. Cierre la puerta y fíjela con los tornillos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.