990-91406D-006

Sellado de las aberturas de los cables con masilla ignífuga para el cumplimiento de la norma IP31

NOTA: Después de conectar todos los cables, es obligatorio sellar todas las aberturas de los cables con la masilla ignífuga suministrada para cumplir con la norma IP31.
  1. Siga las instrucciones del fabricante para ablandar la masilla ignífuga suministrada. Aplique suficiente masilla alrededor de todas las aberturas de los cables en la parte inferior del SAI.
  2. Asegúrese de que todos los huecos alrededor de los cables estén completamente sellados. Las aberturas de los cables terminadas deben tener este aspecto.
  3. Vuelva a colocar todas las cubiertas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.