990-91406D-006

Conexiones para la supervisión remota

Conexión RS232

El PC se conecta directamente al SAI con un cable RS232. Se trata de una conexión punto a punto entre el SAI y el PC. También debe instalarse el software de supervisión (suministrado).

NOTA: La distancia máxima entre el SAI y el PC es de 10-30 metros.

Conexión RS485

El PC se conecta al SAI mediante un cable RS232, RS232 a adaptador de RS485 y cable RS485. Se trata de una conexión punto a punto entre el SAI y el PC. También debe instalarse el software de supervisión (suministrado).

NOTA: La distancia máxima entre el SAI y el PC es de 1000 metros.

Tarjeta SNMP

Una tarjeta SNMP permite la conexión remota al SAI. Se puede acceder a los datos de supervisión remota desde uno o varios PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?