990-91406D-034

Geri Besleme Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Geri beslemenin standart tasarımın bir parçası olmadığı sistemlerde, izolasyon cihazının giriş terminallerinde tehlikeli voltaj veya enerjiyi önlemek amacıyla izolasyon cihazının giriş terminallerinde tehlikeli gerilim veya enerjiyi önlemek amacıyla bir otomatik izolasyon cihazı (geri besleme opsiyonu veya IEC/EN 62040–1 gereksinimlerini karşılayan bir cihaz) monte edilmelidir. Cihaz, giriş gücü kesildikten sonra 15 saniye içinde açılmalı ve teknik özelliklere uygun değerde olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS girişi, açıldığı zaman nötr izolasyonu sağlayan harici izolatörlerle bağlandığında veya otomatik geri besleme izolasyonu ekipman dışında sağlandığında ve bir BT güç dağıtım sistemine bağlandığında, UPS giriş bağlantı uçlarına ve UPS bölgesinden uzağa monte edilen tüm birincil güç izolatörlerine ve bu izolatörlerle UPS arasındaki harici erişim noktalarına kullanıcı tarafından aşağıdaki metnin (veya UPS sisteminin kurulduğu ülkedeki geçerli dildeki eşdeğeri) yer aldığı bir etiket yapıştırılmalıdır:

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Voltaj Geri Beslemesi Riski. Bu devrede çalışmadan önce: UPS'i izole edin ve koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS sistemine ek bir harici izolasyon cihazı kurulmalıdır. Bu amaçla bir kontaktör kullanılabilir. Gösterilen örneklerde, izolasyon cihazı bir kontaktördür (tek şebeke sistemleri için MC1 ile işaretlenmiş ve çift şebeke sistemleri için MC1 ve MC2 ile işaretlenmiştir).

İzolasyon cihazı, aşağıda açıklanan elektriksel özelliklere dayanabilmelidir: Teknik Özellikler.

NOT: 24 V kaynağı, tek şebeke konfigürasyonlarında pano giriş kaynağından, çift şebeke konfigürasyonlarında ise hem pano girişinden hem de bypass kaynağından üretilmelidir.

Çift Şebeke 3:1 UPS ve Harici İzolasyon Cihazı

Çift Şebeke 3:1 UPS, Geri Besleme Kutulu

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.