990-91406D-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

  1. Çıkış kuru kontağı (230 VAC)

  2. Harici akü sıcaklık giriş kontağı (SELV olmayan)

  3. BB trip çıkış kontağı (SELV)

  4. Giriş kuru kontakları (SELV)

  5. USB bağlantı noktası (SELV)

  6. RS232 bağlantı noktası (SELV)

  7. RS485 bağlantı noktası (SELV)

  8. Paralel bağlantı noktası (SELV)

  9. SNMP kartı (SELV) için akıllı yuva

  1. Tüm kesicilerin KAPALI (açık) konumda olduğundan emin olun.
  2. Belirtilen kapağı çıkarın.

    10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS
    10-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

    50-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

  3. Sinyal kablolarını aşağıda gösterildiği gibi UPS'in altından geçirin ve sinyal kablolarını kablo bağlarıyla sabitleyin.

    10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

    50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

    100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

    10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

    60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.