990-91406D-034

Kesici Konumu

3:1 UPS'lerde Kesici Konumu

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.