990-91407C-017

Configurazione del segnalatore acustico

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Controllo di disattivazione audio UPS.
  2. Il segnalatore acustico può essere attivato o disattivato per i seguenti eventi: Disattiva tutti gli allarmi, Disattiva l'audio della modalità operativa, Disattiva l'audio degli avvisi e Disattiva l'audio degli eventi critici.
  3. Toccare Salva impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?