990-91407C-017

Segnalatore acustico

NOTA: Il segnalatore acustico è disattivato per impostazione predefinita.

Il segnalatore acustico si trova all'interno dell'UPS. Il segnalatore acustico si attiva nei seguenti casi:

  • UPS alimentato a batteria: Il segnalatore acustico emette un segnale a intervalli di 3,5 secondi e la durata del segnale è di 0,5 secondi.

  • UPS in modalità bypass: Il segnalatore acustico emette un segnale a intervalli di 119 secondi e la durata del segnale è di 1 secondo.

  • Evento critico: Il segnalatore acustico emette un segnale a intervalli di 0,5 secondi e la durata del segnale è di 0,5 secondi. Il segnalatore acustico emette un segnale continuo finché l'evento critico non viene risolto.

  • Sovraccarico: Il segnalatore acustico emette un segnale a intervalli di 0,26 secondi e la durata del segnale è di 0,24 secondi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?