990-91407C-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità bypass di manutenzione a modalità normale

  1. Verificare che tutti i sezionatori tranne il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) si trovino in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare l'interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di accensione (chiuso).
  4. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).
  5. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di accensione (chiuso).
  6. Portare il sezionatore bypass di manutenzione MBB in posizione di spegnimento (aperto).

    L'UPS passa automaticamente alla modalità normale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?