990-91407C-017

Configurazione dei contatti di uscita puliti

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Impostazione > Impostazioni avanzate > Contatto di uscita pulito e selezionare il contatto di uscita pulito che si desidera configurare. Configurare le seguenti impostazioni per il contatto di ingresso pulito:
    1. Stato: Impostare il contatto di uscita pulito su Aperto o Chiuso.
    2. Ritardo: Impostare il ritardo (in secondi) per l'attivazione del contatto di uscita pulito.
    3. Funzione: Selezionare la funzione del contatto di ingresso pulito. Selezionare Disattiva, Allarme comune,In funzionamento normale, A batteria, Bypass statico, Sovraccarico uscita, Ventola non funzionante, Batteria non funzionante, Batteria scollegata, Tensione batteria bassa, Ingresso fuori toll, Bypass fuori toll, EPO attivo, Bypass di manutenzione, In carica, Alimentazione di ritorno di M1 o Alimentazione di ritorno di M2.
    4. Fare clic su Salva impostazioni per salvare.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?