Configurazione delle impostazioni delle batterie
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Eventuali modifiche ai parametri dell'UPS possono essere
eseguite esclusivamente da personale qualificato che ha frequentato
il corso di formazione richiesto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Nella schermata principale del display, selezionare .
- Impostare il numero di blocchi batteria in una stringa di batterie.
- Impostare la Capacità totale della batteria.
- Impostare la Corrente di carica massima. Scegliere un valore compreso tra 0,1 C e 0,2 C.
- Toccare Salva impostazioni.
- Toccare il simbolo della freccia verso il basso.
- Avvio compensazione temperatura a (°C): Scegliere un valore compreso tra 20 °C e 25 °C.
- Compensazione temperatura carica di mantenimento (mV/°C/cella): Scegliere un valore compreso tra 0 e 7.
- Selezionare se la Protezione da sovratemperatura
della batteria deve essere abilitata o disabilitata. Se
abilitata, configurare le seguenti impostazioni:
- Sovratemperatura batteria (°C): Scegliere un valore compreso tra 40 °C e 45 °C.
- Protezione sovratensione batteria (V): Scegliere un valore compreso tra 13 V e 15 V.
- Allarme tensione batteria (V): Scegliere un valore compreso tra 13 V e 15 V.
- Toccare Salva impostazioni.