990-91407C-017

EPO

Utilizzare il pulsante EPO solo in caso di emergenza.

Quando l'EPO viene attivato, l'UPS:

  • spegnere raddrizzatore, inverter, caricatore e bypass statico e interrompere l'alimentazione del carico immediatamente (impostazione predefinita), oppure

NOTA: Quando l'EPO viene attivato, il carico diminuisce sia per i sistemi singoli che per quelli in parallelo.
PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il circuito di controllo dell'UPS resterà attivo dopo l'attivazione del pulsante EPO se la rete elettrica è disponibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?