Modalità di funzionamento
Modalità normale
L'UPS alimenta il carico collegato tramite la rete. L'UPS converte l'alimentazione di rete in alimentazione condizionata per il carico collegato durante la ricarica delle batterie (carica flottante o rapida).
Modalità batteria
L'UPS passa alla modalità batteria se l'alimentazione elettrica non funziona correttamente. L'UPS alimenta il carico collegato tramite le batterie connesse per un periodo di tempo limitato. Quando l'alimentazione elettrica è nuovamente disponibile, l'UPS torna alla modalità normale.
Modalità bypass statico
L'UPS alimenta il carico tramite la fonte di bypass. Se le condizioni per il funzionamento normale o a batteria non sono soddisfatte, il carico viene trasferito dall'inverter alla sorgente di bypass senza interruzione dell'alimentazione al carico.
Modalità bypass di manutenzione
Nella modalità in bypass di manutenzione, l'alimentazione elettrica viene inviata al carico tramite il sezionatore bypass di manutenzione (MBB). Il backup della batteria non è disponibile nella modalità bypass di manutenzione.
Modalità ECO
La modalità ECO consente di configurare l'UPS per l'utilizzo in modalità bypass statico come modalità operativa preferita in circostanze predefinite. Nella modalità ECO l'inverter si trova in standby e, in caso di interruzione della rete elettrica, l'UPS esegue il trasferimento alla modalità batteria e il carico è alimentato dall'inverter.
Modalità convertitore di frequenza
Nella modalità convertitore di frequenza, l'UPS presenta una frequenza di uscita stabile (a 50 o 60 Hz) e l'interruttore di bypass statico non è disponibile.
| AVVISO |
|---|
|
Rischio di danneggiamento dell'apparecchiatura o di
perdita del carico
Nella modalità convertitore di frequenza l'UPS non
può funzionare in modalità bypass statico o bypass di manutenzione.
Prima di portare l'UPS in modalità convertitore di frequenza,
è necessario contattare un partner certificato di Schneider Electric
per assicurarsi
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
rischio di perdita del carico
Se l'interruttore di uscita unità UOB viene aperto
mentre l'UPS è in modalità convertitore di frequenza, il
carico non verrà trasferito, ma perso.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Riavvio automatico
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire sempre il lockout/tagout corretto prima di lavorare
sull'UPS. Un UPS con riavvio automatico abilitato si riavvierà
automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le batterie si scaricheranno completamente se l'interruzione della rete elettrica dura più a lungo dell'autonomia delle batterie. Quando il riavvio automatico è abilitato, il sistema si riavvia automaticamente quando la rete elettrica torna a essere disponibile.









PERICOLO