990-91407C-017

Configurazione delle impostazioni di rete

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Impostazione > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
  2. Impostare l'ID Modbus. Selezionare un valore compreso tra 1 e 247.
  3. Impostare la Velocità di trasmissione Modbus per la comunicazione usando le frecce sinistra e destra. Scegliere tra 2400, 4800, 9600 e 19200.
  4. Selezionare se il collegamento tramite la porta RS485 deve essere abilitato o disabilitato.
  5. Toccare Salva impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?