990-91407C-017

Indicatori di stato degli SPD

Quando lo sportello anteriore dell'UPS è aperto, è possibile vedere gli indicatori di stato (A) degli SPD. Quando l'indicatore di stato di uno degli SPD diventa rosso, l'SPD è inutilizzabile e deve essere sostituito. Contattare Schneider Electric per assistenza.

NOTA: Si consiglia di verificare lo stato degli SPD ogni 6 mesi.

Vista anteriore SPD

Installazione degli SPD su UPS 3:1

UPS 3:1 220 VCC 10-40 kVA

UPS 3:1 220 VCC 50-80 kVA

UPS 3:1 220 VCC 100-120 kVA

 

UPS 3:1 384 VCC 10-40 kVA

UPS 3:1 384 VCC 60-80 kVA

Installazione degli SPD su UPS 3:3

UPS 3:3 384 VCC 10-80 kVA

UPS 3:3 384 VCC 100-120 kVA

UPS 3:3 384 VCC 160-200 kVA

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?