990-91407C-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità normale a modalità bypass di manutenzione

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Accendi/spegni UPS e toccare Conferma.
  2. Allentare le viti e rimuovere la piastra di protezione davanti al sezionatore bypass di manutenzione MBB.
  3. Portare il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il carico è ora fornito tramite sezionatore bypass di manutenzione.

  4. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di spegnimento (aperto).
  5. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di spegnimento (aperto).
  6. Portare l'interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di spegnimento (aperto).
  7. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di spegnimento (aperto).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?