990-91407C-017

Configurazione delle impostazioni dei parametri

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Eventuali modifiche ai parametri dell'UPS possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato che ha frequentato il corso di formazione richiesto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Impostazione > Impostazioni UPS > Impostazioni parametri.
  2. Selezionare la Sorgente di ingresso. Scegliere tra Rete elettrica e Gruppo elettrogeno.
  3. Impostare la Tensione nominale di uscita. Scegliere tra 220 V, 230 V e 240 V.
  4. Impostare la Frequenza nominale di uscita. Scegliere tra 50Hz e 60Hz.
  5. Selezionare se la Procedura guidata di accensione deve essere abilitata o disabilitata.
  6. Toccare Salva impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?