990-91407C-017

Test della batteria

Il test delle batterie viene utilizzato per verificare lo stato delle batterie.

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Test batteria.
  2. Selezionare uno dei seguenti test:
    • 10 secondi: Per una scarica delle batterie di 10 secondi.
    • 10 minuti: Per una scarica delle batterie di 10 minuti.
    • Batteria scarica: Per scaricare le batterie fino a raggiungere la tensione di batteria a fine scarica.
  3. Toccare Conferma per avviare il test della batteria.
  4. Toccare Interrompi per interrompere il test della batteria e Conferma per annullare il test.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?