Konfigurera batterilösningen
FARA |
|---|
|
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Batteriinställningar får endast konfigureras
av kvalificerad personal med kunskaper om batterier, batterikonfiguration
och nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
- Tryck på .
- Batterilösningstypen visas som:
- Standard om du har en standardbatterilösning från Schneider Electric visas den kommersiella referensen för den specifika batterikonfigurationen.
- Anpassad om du har en anpassad batterilösning.
- Tryck på Allmänna inställningar och ställ in följande parametrar:OBS: Tryck OK på varje sida för att spara inställningarna och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
- Endast för anpassad batterilösning: Tryck
på Spec inställningar för att
visa följande inställningar:OBS: Dessa inställningar är endast konfigurerbara av Schneider Electric Service.
Batterityp Visar den konfigurerade batteritypen. Batterimittpunkt anslutet Visar om batterimittpunkt är ansluten. Inaktivera temp.övervak. Visar om temperaturövervakning är inaktiverad. Tillåt tilläggsladdn Visar om snabbladdning tillåts. Tilläggsladdning gör det möjligt att utföra en snabbladdning för att snabbt återställa ett urladdat batteri.
Tillåt djupurladdn av batteri Visar om djupurladdning av batteri är tillåten. Funktionen djupurladdning gör det möjligt att ladda ur batterierna till en ännu lägre spänningsnivå än det normalt rekommenderade värdet vid batteridrift. Observera att detta kan skada batterierna. Aktivera automatisk bortkoppling av batteri Visar om batteriets automatiska bortkoppling är aktiverad. När UPS-utgången är avstängd och det inte finns någon möjlighet att ladda batterierna, utlöser funktionen batteribrytarna för att undvika att batteriet djupurladdas efter en period på: -
Två veckor.
-
10 minuter med battericellspänningen under nivån för avstängning vid låg batterinivå.
Batterikapacitet per block (Ah) Visar batterikapacitet per batteriblock i amperetimmar för batteribanken som är ansluten till varje batteribrytare. Antal parallella batteristrängar Visar antalet batteristrängar som är anslutna parallellt för batteribanken som är ansluten till varje batteribrytare. Antal batterier per sträng Visar antalet batteriblock per batteristräng. Antal battericeller per block Visar antalet battericeller per batteriblock. Likströmsspänning per battericell (V) Visar spänning för hålladdning. Underhållsladdning är den grundläggande laddningsfunktion som är tillgänglig på alla typer av batterier och initieras automatiskt av laddaren.
Visar spänning för snabbladdning. Tilläggsladdning gör det möjligt att utföra en snabbladdning för att snabbt återställa ett urladdat batteri.
Visar utjämningsspänningen. Utjämningsladdning används vid utjämning av snedbelastade öppencelliga batterier. Detta är den tillgängliga laddningsmetod som har högsta möjliga laddspänningsnivå. När utjämningsladdning utförs avdunstar vatten från de öppencelliga batterierna, vilka måste bytas ut när laddningen är klar.
Laddningstid (sek) Visar varaktigheten i sekunder för Tilläggsladdning och Utjämningsladdning. Nominell battericellspänning (V) Visar den nominella spänningsnivån per battericell. Avstängn likströmsspänn per battericell (V) Visar spänningsnivån per battericell för när batteriet måste stängas av. Nominell temperatur Visar nominell temperatur i Celsius eller Fahrenheit. Strömladdningsstyrka Visar strömladdningsstyrka. -
FARA