990-91379B-025

Konfiguracja wejścia UPS

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > UPS .
    1. Ustaw opcję Konfiguracja sieci zasilającej na Pojedyncze zasilanie lub Podwójne zasilanie.
    2. Wybierz opcję Autom. uruchamianie falownika, jeśli chcesz włączyć tę funkcję. Jeśli włączono opcję Autom. uruchamianie falownika, falownik uruchomi się automatycznie, gdy napięcie wejściowe wróci po wyłączeniu z powodu wyczerpanej baterii.
      UWAGA: Autom. uruchamianie falownika nie jest dozwolone w układzie równoległym.
      NIEBEZPIECZEŃSTWO
      Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
      Zawsze poprawnie zablokuj/zaznacz przed rozpoczęciem pracy przy zasilaczu UPS. Zasilacz UPS z włączoną opcją automatycznego uruchamiania automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.
      Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
    3. Przestaw opcję Transformator obecny na Transformator nieobecny, Transformator wejściowy, Transformator wyjściowy lub Transf. wejściowe i wyjściowe.
    4. Ustaw opcję Redundantny moduł zasilania na N+0 lub N+1.
  2. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR code for this page

czy było to pomocne?