990-91379F-032

แยก UPS เครื่องเดียวในระบบขนาน

ใช้ขั้นตอนนี้ในการปิดเครื่อง UPS หนึ่งตัวในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

หมายเหตูู: ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ UPS ที่เหลือสามารถจ่ายโหลดได้เพียงพอ
หมายเหตูู: ใช้งานเบรกเกอร์เฉพาะเมื่อไฟบอกสถานะของเบรกเกอร์นั้นติดสว่างเท่านั้น
  1. ใน UPS นี้ แตะควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  2. ขั้นตอนการปิดเครื่องทั่วไป:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. ใน UPS นี้ เลือกการควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุมระดับระบบ
    2. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB สำหรับ UPS นี้
    3. เปิดเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    4. เปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับ UPS นี้
    5. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB สำหรับ UPS นี้
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?