990-91379F-032

ปิดระบบ UPS เข้าสู่การทำงานบายพาสซ่อมบำรุง

หมายเหตูู: ใช้งานเบรกเกอร์เฉพาะเมื่อไฟบอกสถานะของเบรกเกอร์นั้นติดสว่างเท่านั้น
  1. แตะการควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิดระบบ UPS หรือ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  2. ขั้นตอนการปิดเครื่องทั่วไปสำหรับระบบ UPS ที่มีชุดบายพาสสำหรับบำรุงรักษา MBB:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. เลือกการควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส
    2. ปิดเบรกเกอร์ซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
    3. เปิดเบรกเกอร์แยกระบบ SIB ถ้ามี
    4. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB
    5. เลือกการควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุมระดับระบบ
    6. เปิดเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี)
    7. เปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
    8. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB
    9. ทำซ้ำขั้นตอน d เพื่อ h สำหรับ UPS อื่นๆ ในระบบขนาน
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?