990-91379F-032

เริ่มต้นใช้งานและเพิ่ม UPS เข้าไปในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน UPS และเพิ่มเข้าในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

หมายเหตูู: ใช้งานเบรกเกอร์เฉพาะเมื่อไฟบอกสถานะของเบรกเกอร์นั้นติดสว่างเท่านั้น
  1. ใน UPS ให้ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB หากเปิด
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
  2. เลือกการควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มระบบ UPS หรือ การควบคุมขั้นตอนตามแนวทางเริ่ม UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  3. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไป:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการเปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. ปิดเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    2. ปิดบายพาสเบรกเกอร์ป้อนกลับ BF2 (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    3. ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับ UPS นี้
    4. ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB สำหรับ UPS นี้
    5. ใน UPS นี้ เลือกการควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ตัวควบคุมระดับระบบ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?