UPSの撤去または新しい場所への移動
- UPSを完全にシャットダウンし、UPSの操作マニュアルの指示に従います。
- 保守バイパスキャビネット/スイッチギアーのすべてのブレーカーをオフ(開)の位置にロックアウト/タグアウトします。
- スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべてのバッテリーブレーカーをオフ(開)の位置にロックアウト/タグアウトします。
- UPSの前面ドアを開けます。
- 該当する場合は、バックフィードブレーカーBF2をオフ(開)の位置にロックアウト/タグアウトします。
- 入力、バイパス、出力、中性点、DCの透明プレートの穴を通して、マルチメーターのプローブで電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- UPSの最上段からすべてのパワーモジュールを取り外します。
警告上部が重いキャビネットUPSの最下段からパワーモジュールを取り外さないでください。これにより、UPSの上部が重くなり、傾きやすくなります。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
注意重負荷パワーモジュールは重量(38 kg(83.77 lbs))であるため、2人で持ち上げる必要があります。上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。- パワーモジュールの上下のネジを取り外し、アンロックスイッチを押してください。
- パワーモジュールを半分まで引き出します。バッテリーユニットの落下を防ぐためのロック機構が付いています。
- パワーモジュールの上部にあるリリースボタンを押してロックを解除し、パワーモジュールを取り外します。
- 空のパワーモジュールスロットの前面にフィラープレート(ある場合)を取り付けます。
- パワーモジュールは、再度取り付けるまで正しく保管してください。
警告機器損傷の危険- パワーモジュールは、温度が-15~40 °C(5~104 °F)、湿度が10~80%(結露なきこと)の環境で保管してください。
- パワーモジュールを保管する場合は、正規の保護パッケージを使用してください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
- UPSの内側のドアを開けます。
- 続行する前に、入力/バイパス/出力/中性点/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
危険感電、爆発、またはアークフラッシュの危険続行する前に、入力/バイパス/出力/中性点/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - 保守バイパスキャビネット無しUPSシステムの場合:以下の手順を実行します。
- バスバーから透明なプラスチック製プロテクターを取り外します。プラスチック製ボックスを取り外すと、作業がしやすくなります。ケーブルの切断後に再度取り付けるため、すべての部品を保管してください。
- UPSからすべての電源ケーブルを取り外します。
- 透明なプラスチック製プロテクター(図に(A)と記載)とプラスチック製ボックス(図に(B)と記載)を元の位置に再度取り付けます。
- 保守バイパスキャビネット付きUPSシステムの場合:UPSを保守バイパスキャビネットに接続しているバスバーと絶縁体部品を取り外します。詳細については、保守バイパスキャビネットの設置マニュアルを参照してください。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
- 保守バイパスキャビネット付きUPSシステムの場合:UPSと保守バイパスキャビネットを外部で接続しているトップブラケットと前面のネジを取り外します。UPSと保守バイパスキャビネットを内部で接続している特殊なネジ2本を取り外します。詳細については、保守バイパスキャビネットの設置マニュアルを参照してください。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
- 外部同期がある場合:外部同期ボード0P4809の透明な保護カバーを取り外します。外部同期ボード0P4809は、前面プレート背面に位置しています。外部同期ボード0P4809の信号ケーブルを取り外します。
- 内側のドアを閉じ、ネジを再度取り付けます。
- UPSからすべての信号ケーブルを切断して取り外します。
- UPSから前面固定用金具/前面搬送用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。
- フロントドアを閉じてロックします。
- キャスターが床に完全に接するまでUPSの下部を持ち上げます。
- キャスターを床の上で転がしながらUPSを移動できるようになりました。
警告転倒の危険- UPSのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です。
- UPSのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
- ゆっくりと動かし、床の状態やUPSのバランスに細心の注意を払ってください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 該当する場合は、UPSから背面耐震固定用金具を取り外し、床から耐震固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。
- 長距離の運搬やUPSのキャスターに適さない環境での運搬:フロントドアを開け、UPSの最下段からすべてのパワーモジュールを取り外し、フロントドアを閉じてロックします。
警告上部が重いキャビネットUPSはパワーモジュールが取り付けられていないため、上部が重くなります。取り扱いおよび運搬/出荷準備の際には適切な予防措置を講じてください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
注意重負荷パワーモジュールは重量(38 kg(83.77 lbs))であるため、2人で持ち上げる必要があります。上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
警告機器損傷の危険- パワーモジュールは、温度が-15~40 °C(5~104 °F)、湿度が10~80%(結露なきこと)の環境で保管してください。
- パワーモジュールを保管する場合は、正規の保護パッケージを使用してください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
警告転倒の危険長距離の運搬やUPSのキャスターに適さない環境での運搬では、次のことを確認してください。- 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
- UPSを安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
- 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。運搬の要件:
-
最小パレット寸法の適切なパレットの中央にUPSを垂直に配置してください (1000 mm x 1150 mm(39.4 in x 45.3 in))。パレットはUPSの重量(パワーモジュールが取り付けられていない状態で400 kg(882 lbs))に適したものを使用してください。
-
UPSをパレットに取り付けるには、適切な固定方法を採用してください。
-
元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。
危険転倒の危険- パレットにUPSを配置した後は、速やかに適切な方法でパレットに固定してください。
- 固定金具には、積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる強度が必要です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
警告予期しない機器の動作フレームが曲がったり破損したりする可能性があるため、UPSをフォークリフト/パレットトラックでフレームに載せて直接持ち上げないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 次のいずれかを実行します。
- UPSを撤去する。または、
- UPSを新しい場所に移動させて取り付ける。
- UPSを新しい場所に取り付ける場合:設置マニュアルに従って、新しい場所にUPSを取り付けてください。取り付けの概要については、UPSの設置手順または保守バイパスキャビネット付きUPSの設置手順を参照してください。スタートアップは、Schneider
Electricが実施するものとします。
危険感電、爆発、またはアークフラッシュの危険スタートアップは、Schneider Electricが実施するものとします。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。