990-91380K-018

HRG接地システムの準備

  1. ボンディング電磁接触器のE端子と接地バスバーを接続しているケーブルを取り外します。ケーブルを処分します。
  2. NECの250.36条に従って、ボンディング電磁接触器の「E」端子と接地バスバー間で外部インピーダンスを接続します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?