上部ケーブル入線のためのUPSの準備
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- 電源ケーブルの準備:
- 配線口カバーをUPSから取り外します。
- 配線口カバーに電源ケーブル/電線管/グロメット用の穴を開けます。必要に応じて、電線管/グロメット(別売り)を取り付けます。
- 配線口カバーを再度取り付けます。
- 信号ケーブルの準備:
- 信号接続前面のカバーを取り外します。カバーは設置手順の最後に使用するため、取っておきます。
- 配線口カバーとブラシプレートをUPSから取り外します。
- 電線管/グロメットを使用しない場合:ブラシプレートを再度取り付けます。
- 電線管/グロメットを使用する場合:配線口カバーに電線管/グロメット用の穴を開け、電線管/グロメットを取り付け、配線口カバーを再度取り付けます。
- 図のように信号ケーブルを配線して、Class 2/SELVケーブルをnon-Class 2/non-SELVとは個別に配線します。
危険