990-91381C-007

Προετοιμασία για εγκατάσταση

  1. Αφαιρέστε τα άγκιστρα (A) και (B) από το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Εγκαταστήστε τα άγκιστρα (Α) στο πίσω μέρος του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Φυλάξτε το άγκιστρο (B) για την επάνω διασύνδεση με το UPS.

    Δεξιά μπροστινή όψη του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης.

    Πίσω όψη του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης

  2. Αφαιρέστε το δεξί πλευρικό πλαίσιο από το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.

    Το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης

  3. Αφαιρέστε το αριστερό πλευρικό πλαίσιο από το UPS. Εγκαταστήστε το αριστερό πλευρικό πλαίσιο στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.

    Το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης και το UPS

  4. Σπρώξτε το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης στην τελική του θέση. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει. Για συστήματα χωρίς σεισμική αγκύρωση, εγκαταστήστε εκ νέου το πίσω άγκιστρο μεταφοράς στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης και στερεώστε το στο δάπεδο.

    Πίσω όψη με σεισμική αγκύρωση

    Πίσω όψη χωρίς σεισμική αγκύρωση

  5. Προετοιμασία για καλώδια τροφοδοσίας:
    1. Αφαιρέστε την επάνω ή την κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη.
    2. Για είσοδο καλωδίου στο κάτω μέρος, αφαιρέστε τον πίσω τροχίσκο και τις βίδες του τροχίσκου από την κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Απορρίψτε τον τροχίσκο.
    3. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή δακτυλίους στην πλάκα στυπιοθλίπτη. Οι δακτύλιοι δεν παρέχονται.
    4. Εγκαταστήστε εκ νέου την επάνω ή την κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

    Επάνω είσοδος καλωδίου

    Κάτω είσοδος καλωδίου

  6. Ανοίξτε την εσωτερική θύρα στο UPS.
  7. Αφαιρέστε τα διαφανή προστατευτικά καλύμματα στο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  8. Αφαιρέστε τους αγωγούς από το UPS. Ορισμένοι από τους αγωγούς θα εγκατασταθούν στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης:
    1. Αφαιρέστε τους τρεις αγωγούς από το UPS. Εγκαταστήστε τους τρεις αγωγούς στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης με τα εννιά παρεχόμενα παξιμάδια M8 με ροδέλα (παρέχονται στο κιτ). Αν τα παξιμάδια M8 με ροδέλα δεν περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο κιτ, πρέπει να προμηθευτείτε νέα παξιμάδια M8 με ροδέλα από την περιοχή σας και να χρησιμοποιήσετε αυτά.
    2. Αφαιρέστε τους τρεις αγωγούς από το UPS. Μόνο για διπλή ηλεκτρική παροχή: Εγκαταστήστε τους τρεις αγωγούς στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης με τα δώδεκα παρεχόμενα παξιμάδια M8 με ροδέλα (παρέχονται στο κιτ). Αν τα παξιμάδια M8 με ροδέλα δεν περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο κιτ, πρέπει να προμηθευτείτε νέα παξιμάδια M8 με ροδέλα από την περιοχή σας και να χρησιμοποιήσετε αυτά.
    3. Αφαιρέστε τους τρεις αγωγούς από το UPS. Φυλάξτε για την επιλογή αυτόματου διακόπτη ισχύος συστοιχίας φορτίου (LBB), εάν αυτό είναι μέρος του συστήματος.
    4. Αφαιρέστε τους τέσσερις αγωγούς από το UPS. Απορρίψτε ή φυλάξτε για ανταλλακτικά.

    Μπροστινή όψη του UPS

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης

  9. Μόνο για σύστημα γείωσης TNC : Εγκαταστήστε τον παρεχόμενο αγωγό βραχυκυκλωτήρα για να συνδέσετε τον αγωγό N με τον αγωγό PE, όπως υποδεικνύεται.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;