990-91381A-032

การเตรียมการติดตั้ง

  1. ถอดตัวยึด (A) และ (B) ออกจากตู้บายพาสการบำรุงรักษา ติดตั้งตัวยึด (A) ที่ด้านหลังของตู้บายพาสการบำรุงรักษา เก็บตัวยึด (B) สำหรับการเชื่อมต่อด้านบนกับ UPS

    มุมมองด้านขวาของตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

    มุมมองด้านหลังของตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

  2. ถอดแผงด้านขวาออกจากตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

    ตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

  3. ถอดแผงด้านซ้ายออกจาก UPS ติดตั้งแผงด้านซ้ายบนตู้บายพาสการบำรุงรักษา

    UPS และตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

  4. ดันตู้บายพาสการซ่อมบำรุงเข้าตำแหน่งสุดท้าย จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดินไหว หากมี สำหรับระบบที่ไม่มีจุดยึดแผ่นดินไหว ให้ติดตั้งตัวยึดด้านหลังอีกครั้งบนตู้บายพาสการบำรุงรักษาและยึดเข้ากับพื้น

    มุมมองด้านหลังพร้อมสมอยึดแผ่นดินไหว

    มุมมองด้านหลัง ไม่มีสมอยึดแผ่นดินไหว

  5. เตรียมสายไฟ
    1. ถอดเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออก
    2. สำหรับการเข้าสายด้านล่าง ให้ถอดล้อหลังและสกรูล้อออกจากแผ่นโลหะด้านล่าง ทิ้งล้อ
    3. เจาะหรือกดให้เป็นรูสำหรับสายไฟและท่อร้อยสาย หรือแผ่นโลหะ ท่อร้อยสายไม่มีมาให้
    4. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างอีกครั้ง
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
    ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

    ทางเข้าสายเคเบิลด้านบน

    ทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง

  6. เปิดฝาด้านในของ UPS
  7. ถอดฝาครอบป้องกันแบบโปร่งใสใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  8. นำบัสบาร์ออกจาก UPS บัสบาร์บางส่วนจะถูกติดตั้งในตู้บายพาสการบำรุงรักษา:
    1. นำบัสบาร์ทั้งสามออกจาก UPS ติดตั้งบัสบาร์ทั้งสามในตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
    2. นำบัสบาร์ทั้งสามออกจาก UPS สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: ติดตั้งบัสบาร์ทั้งสามในตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
    3. นำบัสบาร์ทั้งสามออกจาก UPS บันทึกสำหรับตัวเลือกตู้โหลดเบรกเกอร์ (LBB) หากเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
    4. นำบัสบาร์ทั้งสี่ออกจาก UPS ทิ้งหรือเก็บชิ้นส่วนอะไหล่

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

    มุมมองด้านหน้าของตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

  9. สำหรับระบบสายดิน TNC เท่านั้น : ติดตั้งจุดต่อบัสบาร์ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ PE ดังที่แสดง

    มุมมองด้านหน้าของตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?