下部入線システムにおける信号ケーブルの準備
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- カバーを取り外します。
- 信号ケーブルの準備:
- 配線口カバーを取り外します。
- 配線口カバーに信号ケーブルまたはグロメット用の穴を開けます。必要に応じて、グロメット(付属していません)を取り付けます。
- 配線口カバーを元に戻します。
- 信号ケーブルをUPSから保守バイパスキャビネットに配線し、保守バイパスキャビネットの底部を通して配線します。
- カバーを再度取り付けます。
危険