990-91460B-025

Instalacja szafy z dolnym wejściem z zasilaczem Easy UPS 3L

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Umieść zasilacz UPS w docelowej lokalizacji za pomocą wózka widłowego.
  2. Zdemontuj prawy panel boczny i trzy tylne płyty z zasilacza UPS. Zdemontuj lewy boczny panel szafy z wejściem dolnym.

    Zasilacz UPS i szafa z wejściem dolnym

  3. Wsuń szafę z wejściem dolnym na końcowe położenie w prawej części zasilacza UPS.
  4. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące szafy z wejściem dolnym za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie szafy z wejściem dolnym.
    NOTYFIKACJA
    Ryzyko uszkodzenia sprzętu
    Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  5. Zdemontuj wsporniki (A) z szafy z wejściem dolnym i odłóż wsporniki (A). Zdemontuj wsporniki kabli (B) i ponownie zamontuj wsporniki kabli (B) w nowym położeniu.
  6. Przygotuj szafę na poprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych:
    1. Usuń środkową przednią płytę, dolną przednią płytę i trójkątne osłony z szafy z dolnym wejściem.
    2. Zdemontuj płyty montażowe kabli sygnałowych i płytę montażową kabli zasilających.
    3. Zdemontuj dwa kółka z płyty montażowej kabli zasilających.
    4. Wywierć/wytnij dziury na kable/przepusty kablowe w płytach montażowych. Zamontuj kable/przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to wymagane.
    5. Ponownie zamontuj płyty montażowe. Zachowaj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę do końcowego montażu.
  7. Zdemontuj tylną płytę z szafy z wejściem dolnym.
  8. Połącz szafę z wejściem dolnym i przednią oraz tylną część zasilacza UPS za pomocą śrub i dostarczonych specjalnych nakrętek, jak pokazano na ilustracji.
  9. Zdejmij wsporniki transportowe z szafy z wejściem dolnym po zakończeniu połączenia.
  10. Ponownie zamontuj tylne płyty na zasilaczu UPS i szafie z wejściem dolnym. Zamontuj panel boczny po prawej stronie szafy z wejściem dolnym. Panel boczny zdjęto z lewej strony szafy z wejściem dolnym w kroku 2.
  11. Poprowadź kable sygnałowe przez szafę z wejściem dolnym i do zasilacza UPS. Poprowadź je jak na ilustracji, aby rozdzielić kable Class 2/SELV od kabli non-Class 2/non-SELV.
  12. Poprowadź kable wejścia, kable baterii, kable neutralne i kable PE w górę przez prawą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji. Należy stosować miękkie, miedziane kable zasilające.
  13. Poprowadź kable obejścia i kable wyjścia w górę przez lewą połowę szafy z wejściem dolnym do zasilacza UPS, jak pokazano na ilustracji. Należy stosować miękkie, miedziane kable zasilające.
  14. Ponownie zamontuj trójkątne osłony, dolną przednią płytę i środkową przednią płytę na szafie z wejściem dolnym.
  15. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable zasilające.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.