Easy UPS 3L에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가
설치된 상태에서 또는
캐비닛 근처에서 홀
가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 지게차의 최종 위치에 UPS를 놓습니다.
- UPS에서 오른쪽 패널과 후면 플레이트 3개를 분리합니다. 하부 엔트리 캐비넷에서 왼쪽 패널을 분리합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷을 UPS의 오른쪽의 최종 위치로 밉니다.
-
렌치를 사용하여
하부 엔트리 캐비넷의
전면 및 후면 수평 조정
다리가 바닥에 닿을
때까지 내립니다. 이동용
바퀴는 바닥에 닿으면
안 됩니다. 수평계를
사용하여 하부 엔트리
캐비넷의 수평을 확인합니다.
주의 사항 장비 손상 위험수평 조정 다리를 내린 후 캐비넷을 이동하지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - 하부 엔트리 캐비넷에서 브라켓 (A)를 분리한 후 브라켓 (A)를 폐기합니다. 케이블 릴리프 (B)를 분리한 후 케이블 릴리프 (B)를 새 위치에 재설치합니다.
-
다음과 같이 전원
및 신호 케이블을 준비합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에서 중간 전면 플레이트, 아래쪽 전면 플레이트 및 삼각형 덮개를 분리합니다.
- 신호 케이블 및 전원 케이블용 글랜드 플레이트를 분리합니다.
- 전원 케이블용 글랜드 플레이트에서 이동용 바퀴 2개를 분리합니다.
- 글랜드 플레이트에 케이블 또는 전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 해당하는 경우 전선관(제공되지 않음)을 설치합니다.
- 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다. 최종 설치를 위해 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 보관합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에서 후면 플레이트를 분리합니다.
- 그림과 같이 나사 및 제공된 특수 너트를 사용해 전면 및 후면의 하부 엔트리 캐비넷과 UPS를 상호 연결합니다.
- 상호 연결이 완료된 후 전면 및 후면 이동 브라켓을 하부 엔트리 캐비넷에서 분리합니다.
- UPS 및 하부 엔트리 캐비넷에 후면 플레이트를 재설치합니다. 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽에 측면 패널을 설치합니다. 2단계에서 측면 패널은 하부 엔트리 캐비넷의 왼쪽에서 분리되었습니다.
- 신호 케이블을 하부 엔트리 캐비넷을 통해 UPS로 배선합니다. 그림과 같이 배선하여 Class 2/SELV 케이블에서 non-Class 2/non-SELV 케이블을 분리합니다.
- 그림과 같이 배선하여 입력 케이블, 배터리 케이블, 중성 케이블 및 PE 케이블이 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다. 부드러운 구리 전원 케이블을 사용하십시오.
- 그림과 같이 배선하여 바이패스 케이블 및 출력 케이블이 하부 엔트리 캐비넷의 왼쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다. 부드러운 구리 전원 케이블을 사용하십시오.
- 하부 엔트리 캐비넷에 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 재설치합니다.
- UPS 설치 설명서에 따라 전원 케이블을 연결합니다.