990-91379E-032

กำหนดค่าเครือข่าย

สามารถกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (NMC) ได้ทั้งแบบบูรณาการและแบบเพิ่มเติม

  1. แตะ การกำหนดค่า > เครือข่าย และเลือก IPv4 สำหรับ NMC แบบบูรณาการ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการ หรือเลือก NMC แบบเพิ่มเติม เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  2. กำหนดค่าการตั้งค่า IPv4 ในหน้าสำหรับ NMC ที่เลือก:
    1. ลบเครื่องหมายถูกเพิ่มปิดใช้งาน NMC IPv4 แบบบูรณาการ/ปิดใช้งาน NMC IPv4 แบบเพิ่มเติม เพื่อกำหนดค่า IPv4 เมื่อเครื่องหมายถูกอยู่ จะไม่สามารถตั้งค่าได้และฟังก์ชันปิดใช้งาน
    2. ตั้งค่า โหมดที่อยู่ เป็น กำหนดเอง, DHCP หรือ BOOTP สำหรับโหมดที่อยู่แบบกำหนดเอง ให้เพิ่มค่า
    3. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
  3. แตะ การกำหนดค่า > เครือข่าย และเลือก IPv6 สำหรับ NMC แบบบูรณาการ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการ หรือเลือก NMC แบบเพิ่มเติม เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  4. กำหนดค่าการตั้งค่า IPv6 ในหน้าสำหรับ NMC ที่เลือก:
    1. ลบเครื่องหมายถูกเพื่อปิดใช้งาน NMC IPv6 แบบบูรณาการ/ปิดใช้งาน NMC IPv6 แบบเพิ่มเติม เพื่อกำหนดค่า IPv6 เมื่อเครื่องหมายถูกอยู่ จะไม่สามารถตั้งค่าได้และฟังก์ชันปิดใช้งาน
    2. ตั้งค่า โหมด DHCPv6 เป็น ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ, สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ที่อยู่ หรือ IPv6 ไม่ใช้งาน
    3. เลือก การกำหนดค่าอัตโนมัติ หรือ กำหนดเอง สำหรับโหมดกำหนดเอง ให้เพิ่มค่า
    4. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
  5. ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อกำหนดค่า NMC อื่น ๆ ตามต้องการ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?