990-91379H-031

Konfigurera nätverket

Nätverket kan konfigureras för det integrerade och det valfria nätverkskortet (NMC).

  1. Tryck på Konfiguration > Nätverk och välj IPv4 för Integrerad NMC för att konfigurera det integrerade nätverkskortet eller för att Valfri NMC ska konfigurera det valfria nätverkskortet (om sådant finns).
  2. Konfigurera IPv4-inställningarna på sidan för vald NMC:
    1. Ta bort bockmarkeringen för Inaktivera integrerad NMC IPv4/Inaktivera valfri NMC IPv4 för att konfigurera IPv4. När det finns en bockmarkering kan inga inställningar göras och funktionen är inaktiverad.
    2. Ställ in Adressläge till Manuell, DHCP eller BOOTP. För manuellt adressläge, lägg till värdena.
    3. Tryck OK för att spara dina inställningar.
  3. Tryck på Konfiguration > Nätverk och välj IPV6 för Integrerad NMC för att konfigurera det integrerade nätverkskortet eller för att Valfri NMC ska konfigurera det valfria nätverkskortet (om sådant finns).
  4. Konfigurera IPv6-inställningarna på sidan för vald NMC:
    1. Ta bort bockmarkeringen för Inaktivera integrerad NMC IPv6Inaktivera valfri NMC IPv6 för att konfigurera IPv6. När det finns en bockmarkering kan inga inställningar göras och funktionen är inaktiverad.
    2. Ställ in DHCPV6-lägeAdress och övrig information, Endast icke-adressinformation eller Aldrig IPv6.
    3. Välj Autom konfiguration eller Manuell. För manuellt läge, lägg till värdena.
    4. Tryck OK för att spara dina inställningar.
  5. Upprepa stegen för att konfigurera det andra nätverkskortet, om det behövs.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.