990-91379C-034

UPS Giriş Yapılandırma

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Konfigürasyon > UPS 'e dokunun.
    1. Şebeke konfigürasyonu Single besleme veya Giriş ve bypass ortak olmayan besleme olarak ayarlayın
    2. Eğer bu işlevi etkinleştirmek isterseniz İnvertörün oto. başlatılması'nı seçin. İnvertörün oto. başlatılması etkinleştirildiğinde, deşarj olmuş akü nedeniyle kapanan invertör, giriş gerilimi geri geldiğinde otomatik olarak tekrar başlatılacaktır.
      NOT: İnvertörün oto. başlatılması işlemine bir paralel sistemde izin verilmez.
      TEHLİKE
      Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
      UPS üzerinde çalışmadan önce daima doğru Kilitleme/Etiketleme işlemini gerçekleştirin. Otomatik başlatma etkin olan bir UPS, şebeke beslemesi geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır.
      Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    3. Trafo mevcut ayarını Trafo yok, Giriş trafosu, Çıkış trafosu ya da Giriş ve çıkış trafoları şeklinde ayarlayın.
    4. Güç modülü yedeklemesi ayarını N+0 ya da N+1 şeklinde yapın.
  2. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?