990-91379F-034

UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini kapat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS kapatma öğesine dokunun ve ekranda görünen adımları takip edin.
  2. Bakım bypass'ı kesicisi MBB olan bir UPS sistemi için genel kapatma prosedürü:
    NOT: Aşağıdakiler genel kapatma prosedürleridir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    2. Bakım bypass'ı kesicisini (MBB) kapatın.
    3. Sistem yalıtım kesicisini (SIB) (varsa) açın.
    4. Cihaz çıkış kesicisini (UOB) açın.
    5. Kontrol > İnvertör > İnvertör devredışı öğesini seçin veya sistem seviyesi kontrolör bölümündeki invertör OFF butonuna (beş saniye basılı tutun) basın.
    6. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) açın.
    7. Akü kesicisini/kesicilerini açın.
    8. Cihaz giriş kesicisini (UIB) açın.
    9. Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için d'den h'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?