Modbus Konfigürasyonu
Modbus, entegre ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.
- öğesine dokunun ve entegre ağ yönetim kartını yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC'yi veya isteğe bağlı ağ yönetim kartını (varsa) yapılandırmak için Opsiyonel NMC'yi seçin.
- Seçilen NMC için ilk sayfadaki
ayarları yapılandırın:
- Seri Modbus'u yapılandırmak için Devre dışı onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
- Eşlik seçeneğini, Yok, Çift veya Odd olarak ayarlayın.
- Durdurma bitini 1 veya 2 olarak ayarlayın.
- Baud hızını 2400, 9600, 19200 veya 38400 olarak ayarlayın.
- Hedef benzersiz kimliğini 1 ile 247 arasında bir sayıya ayarlayın.NOT: Veri yolundaki her cihaz, her cihaz için benzersiz olması gereken cihaz adresi Hedef benzersiz kimliği dışında tamamen aynı ayarlara sahip olmalıdır. Veri yolu üzerindeki iki cihaz aynı adrese sahip olamaz.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam düğmesine ve sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
- İkinci sayfadaki ayarları yapılandırın:
- TCP Modbus'u yapılandırmak için Devre dışı onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
- Port 502 veya Port [5000 ila 32768] öğesini seçin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
- Gerekirse diğer NMC'yi yapılandırmak için adımları tekrarlayın.