990-91379F-034

Paralel Sistemde Tekli UPS'i İzole Etme

Çalışan bir sistemde bir UPS'i kapatmak için bu prosedürü kullanın.

NOT: Bu prosedürü başlatmadan önce, kalan UPS’lerin yükü karşılayabileceğinden emin olun.
NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Bu UPS’de, Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS kapatma öğesine dokunun ve ekranda görünen adımları takip edin.
  2. Genel kapatma prosedürü:
    NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürleri verilmiştir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Bu UPS’de, Kontrol > İnvertör > İnvertör devredışı öğesini seçin veya sistem seviyesi kontrolör bölümündeki invertör OFF butonuna (beş saniye basılı tutun) basın.
    2. Bu UPS için birim çıkış kesicisi UOB'yi açın.
    3. Bu UPS için statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) açın.
    4. Bu UPS için akü kesicisini/kesicilerini açın.
    5. Bu UPS için cihaz giriş kesicisini (UIB) açın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?