990-91379F-034

UPS Çalıştırma ve Çalışan Paralel Sisteme Ekleme

Bir UPS'i çalıştırmak ve çalışan paralel bir sisteme eklemek için bu işlemi kullanın.

NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Açıksa cihaz giriş kesicisini (UIB) kapatın.
    Gösterge paneli açılır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları takip edin.
  3. Genel başlatma prosedürü:
    NOT: Aşağıda genel başlatma prosedürleri verilmiştir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Bu UPS için statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) kapatın.
    2. Bu UPS için bypass geri besleme kesicisi BF2'yi (varsa) kapatın.
    3. Bu UPS için akü kesicisini/kesicilerini kapatın.
    4. Bu UPS için birim çıkış kesicisi UOB'yi kapatın.
    5. Bu UPS’de, Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede öğesini seçin veya kontrolör bölümündeki invertör AÇIK butonuna (beş saniye basılı tutun) basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?